结果:找到"嵌入式 STM32 单片机",相关内容1000条
- 承接软硬件嵌入式开发(高效率)
- 承接各种软硬件嵌入式方案,可根据客户需求做定制化设计,在某外企公司担任多年电子工程师,有多年的软件和硬件开发经验。有意可联系VX:17768678952,非诚勿扰,谢谢!
- 所属专栏: 项目外包 标签: 嵌入式 STM32 单片机 发帖人:Jintao 发帖时间:2024-02-19 16:30:00
- 上市企业招聘嵌入式、UI、前端、JAVA后台、机械、算法、硬件、测试、运维等多个岗位,薪资丰厚,待...
- 走过路过不要错过,一大波优秀岗位等你来询。本公司上市企业,行业龙头。因公司业务发展,现在大力招聘嵌入式中级、高级人才。薪资优厚,待遇从优。办公地可选:深圳、南阳、郑州。除以下岗位,本公司还招聘UI、前端、JAVA后台、机械、算法、硬件、测试、运维等岗位,有意者也可投递简历。有意请将简历发送至邮箱staticw@163.com。备注:姓名,联系方式,办公地点,应聘岗位等信息。欢迎大家投递简历。嵌入式工程师(ARM/MCU)岗位名称:嵌入式开发工程师(MCU方向)薪资待遇:20k-35k岗位职责:1、负责嵌入式产品核心程序设计设计、开发、测试维护、优化等工作,并对设计质量负责;2、根据公司需求,...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 嵌入式 单片机 发帖人:staticw 发帖时间:2023-02-04 08:49:00
- 嵌入式,单片机,stm32,linux学习视频资料汇总
- 自己整理的一些学习视频的资料,包含了很多方面,现在送给有需要的坛友免费学习资料汇总(独家珍藏).pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 单片机 stm32 linux 发帖人:创客肖子玉 发帖时间:2019-03-12 15:05:00
- 第三方开发案例样本
- 最近申请加入第三方服务的朋友比较多,总有人问,为什么我案例,不能审核通过。嘉立创第三方服务平台,我们对服务商能力需要评估,是对客户负责,也是对服务商负责,您写的案例只有草草几句,无章节,描述内容或与标题不相关,客户是不会选择你的,客户只会选择案例看起起来还行,客户心中才会为您加分,才会选择您。所以,为了一次性通过审核,请详细描述您开发案例,请勿在案例或图片里写联系方式,案例不符合规范的,审核不会通过的开发案例样本一、【项目名称】第三方开发案例样本二、【开发团队简介】(选填,填写了可以让客户更多了解您,接单机会更多)1、学历或工作背景2、开发经历,做哪些项目3、熟悉平台、善长领域三、【项目亮点...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机开发 嵌入式开发 发帖人:第三方服务专员 发帖时间:2018-12-21 14:05:00
- 开关状态检测
- 读入I/O端口电平,即可检测开关处于闭合状态还是打开状态。开关检测案例1用I/O端口来进行开关状态检测,开关一端接到I/O端口引脚上,并通过上拉电阻接+5V上,开关另一端接地,当开关打开时,I/O引脚为高电平,当开关闭合时,I/O引脚为低电平。单片机的P1.4~P1.7接4个开关S0~S3,P1.0~P1.3接4个发光二极管LED0~LED3。编程将P1.4~P1.7上的4个开关状态反映在P1.0~P1.3引脚控制的4个发光二极管上,开关闭合,对应发光二极管点亮。例如P1.4引脚上开关S0状态,由P1.0脚上LED0显示,P1.6引脚上开关S2状态,由P1.2脚的LED2显示。参考程序如下:...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 嵌入式 发帖人:谁主沉浮 发帖时间:2018-12-15 17:33:00
- 流水灯
- 制作流水灯,8个发光二极管LED0~LED7经限流电阻分别接至P1口的P1.0~P1.7引脚上,阳极共同接高电平。编写程序来控制发光二极管由上至下的反复循环流水点亮,每次点亮一个发光二极管。参考程序:#include<reg51.h>#include<intrins.h>//包含移位函数_crol_()的头文件#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintvoiddelay(uinti)//延时函数{uchart;while(i--){for(t=0;t<120;t++);}}voidmain()//主程序{P1=0...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 嵌入式 发帖人:谁主沉浮 发帖时间:2018-12-15 17:30:00
- C51语言与标准C语言PK
- C51语言与标准C语言间有许多相同地方,但也有自身特点。不同的嵌入式C语言编译系统之所以与标准C语言有不同的地方,主要是由于它们所针对的硬件系统不同。对于8051单片机,目前广泛使用的是C51语言。C51语言基本语法与标准C相同,是在标准C的基础上进行适合8051内核单片机硬件的扩展。深入理解C51语言对标准C语言的扩展部分以及它们的不同之处,是掌握C51语言的关键之一。C51语言与标准C语言一些差别如下。(1)库函数不同。标准C中不适合于嵌入式控制器系统的库函数,被排除在C51语言之外,如字符屏幕和图形函数。有些库函数必须针对8051的硬件特点来做出相应的开发。例如,在标准C中,库函数pr...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 嵌入式 发帖人:谁主沉浮 发帖时间:2018-12-15 17:26:00
- C51语言与8051汇编语言PK
- 与8051汇编语言相比,C51有如下优点。(1)可读性好。C51语言程序比汇编语言程序的可读性好,编程效率高,程序便于修改、维护以及升级。(2)模块化开发与资源共享。用C51开发的程序模块可不经修改,直接被其他工程所用,使得开发者能够很好地利用已有的大量标准C程序资源与丰富的库函数,减少重复劳动,同时也有利于多个工程师进行协同开发。(3)可移植性好。为某种型号单片机开发的C语言程序,只需把与硬件相关的头文件和编译链接的参数进行适当修改,就可方便地移植到其他型号的单片机上。例如,为8051单片机编写的程序通过改写头文件以及少量的程序行,就可方便地移植到PIC单片机上。(4)生成的代码效率高。当...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 嵌入式 发帖人:谁主沉浮 发帖时间:2018-12-15 17:22:00
- 51单片机硬件结构
- (1)8位微处理器(CPU):8位,与通用CPU基本相同,包括了运算器和控制器两大部分,还有面向控制的位处理功能。(2)数据存储器(128BRAM):片内为128B(52子系列为256B),片外最多可扩64KB。(3)程序存储器(4KBFlashROM):片内集成有4KB的Flash存储器(AT89S52则为8KB;AT89C55片内20KB),如片内容量不够,片外可外扩至64KB。(4)4个8位可编程并行I/O口(P0口、P1口、P2口、P3口):(5)1个全双工的异步串行口:1个全双工的异步串口,4种工作方式。可进行串行通信,扩展并行I/O口,还可与多个单片机构成多机通信系统。(6)2个...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机、嵌入式 发帖人:谁主沉浮 发帖时间:2018-12-15 17:09:00
- STM32知识点总结分享
- http://www.makeru.com.cn/course/details/2478/?s=60220在线学习网站QQ群556042177学生交流群
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式STM32 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2018-11-05 16:44:00
返回